This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:UCC28951最大负载关闭了 X#39;FMR 电流问题

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959733/ucc28951-ucc28951-max-load-turns-off-x-fmr-current-issue

器件型号:UCC28951

您好、支持团队  

在最大负载关闭期间、我的客户遇到了 X'FMR 电流异常问题  

最大负载为1450W、Vout 为12V

正如您可以看到的、在断电时、Vbulk 将从400V 上升到大约311V、以保持保持保持时间  

X'FMR 电流将在最后1ms 突然上升

需要您的善意帮助来解释它并提供对策   

CH1为 X'FMR 电流  

CH3为 Vbulk  

应用电路  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    红色、

    感谢您的到来。 支持此设备的团队目前在美国工作、并且正在度假。 请在下周周二之前回复。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    红色、

    在最后~1ms 期间、当输入电压为最小值时、您可以清楚地看到变压器处于饱和状态(电流波形上的清晰"曲棍球"曲线)。 B=V*TON/N*AE,因此您可以尝试:

    1. 增加变压器匝数(N)以支持更多磁通
    2. 增加到具有更多横截面(AE)但具有相同或更大面积乘积(Ae*AW)的更大磁芯尺寸、以支持相同的绕组结构
    3. 保持所有内容不变、但增加频率、这将减少导通时间(吨)
    4. 电流波形(Von*ton>voff*toff)中也存在少量的直流失调电压。 您的电流探头可能需要消磁。 再次尝试测量、并确保探头先消磁。 如果您确信探头为零、请尝试添加一个与变压器初级串联的小电容器、然后查看电流波形是否变得更加对称平衡。

    我希望您在室温下观察到的问题在高温下会更糟。 在高温下、最后一个~1ms 显示饱和情况可能会在最后几 ms 内发生。 您需要在变压器中内置更多设计裕度、但至少您已经展示了电流限制的有效性能正常工作。  

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    您为什么拒绝此答案?  我们还能提供其他帮助吗?

    此致、

    Mike