This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:TPS25942A

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960073/tps25942a-tps25942a

器件型号:TPS25942A

尊敬的支持团队

我们希望在具有集成超级电容器的安全相关应用中使用电子保险丝 TPS25942A。
锂离子电池用作输入电压源、后跟电子保险丝。
我的问题是、如何从两个 FET 中的一个检测元件故障短路? (可能永远不会发生、但在理论上可能)。
我假设信号 IMON 仍会测量正确的电流、对吧?
在我看来、可能的变体是在运行期间短暂打开 DMODE 并测量电压差(我们无论如何都监控输出电压)。
你有其他建议吗?

许多问候语
Pirmin Aregger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题与以下帖子类似:

    e2e.ti.com/.../2035863

    但没有答案。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Pirmin、

    您是否对如何检测损坏/短路的内部 FET 情况有疑问?

    在回答您的问题之前、我想提的一点 是、只要器件在器件的绝对最大额定值范围内运行、就可以保证电子保险丝能够保护自身和内部 FET。  

    只有当器件的运行超出其绝对最大额定值时、器件才会发生故障/损坏。

    一旦器件损坏、我们就不知道 IC 的哪些内部电路会受到影响、因此我们无法依赖 IMON 信号。 (您不知道 IC 的 IMON 部分是否也损坏)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen


    感谢您的回答。


    是的、我的问题是、如何检测内部 FET 故障(短路)。
    但你已经部分回答了我的问题(关于 IMON)。


    我知道、只有在超出限值的情况下运行组件、组件才会损坏。 但我不能排除这一点、因为组件可能会因另一个组件故障而损坏。
    我想、我将使用模式 DMODE 进行循环测试、因此我可以检查至少一个 FET (阻断 FET)是否存在短路(通过输出电压测量进行检查)。
    或者您还有其他想法吗?

    此致
    Pirmin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pirmin、

    您能否详细解释一下有关"部件可能因另一个部件故障而损坏"的情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    我们的设计适用于安全相关控制单元。 它由两个独立通道组成。 电源是常见的(电池)。 这种隔离是通过两个电子保险丝组件实现的。
    一个通道中的故障一定不能影响另一个通道、这就是我想识别故障的原因。
    故障可能来自电压转换器(升压转换器)或环境、例如 ESD、浪涌、突发。

    它不仅仅是一个理论考虑因素、而是一个设计审查。

    此致、Pirmin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pirmin、

    感谢您的解释。

    是否要启用二极管模式并检查输出电压是否为低于输入电压的二极管压降? 这似乎是一个好主意、但它可能仍然无法让我们完全清楚地了解 FET 的状态。 由于我们不知道 IC 的哪些部分会因外部条件而损坏、因此很难依赖 IC 功能。  

    您可以尝试(如果您的电路架构和用例允许)的一件事是禁用电子保险丝并检查输出是否下降至0V。