This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2854B:CT 引脚最大电压

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2854B, UCC2818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907788/uc2854b-ct-pin-max-voltage

器件型号:UC2854B
主题中讨论的其他器件: UCC2818

CT 引脚上允许的绝对最大电压是多少(对于存在外部同步脉冲注入的情况)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    CT 电压的工作范围高达5.9V、UC2854B 的内部偏置电源为7.5V
    数据表中未指定 CT 的实际绝对最大电压、由于未测量此参数、因此无法为您提供确切的数据。
    但是、可以合理地假设 CT 上任何高于5.9V 的电压都会损坏振荡器。

    这与可用的信息量一样多、希望这些信息对您的应用有用。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John。

    您是否有关于如何同步器件开关频率(例如~ 300kHz)的指导

    我确实看到了此处显示同步输入的原理图、但不清楚该信号的特征是什么...

    https://www.ti.com/lit/an/slua177a/slua177a.pdf 

    您是否知道可能采用5V 逻辑(或可能采用12V 逻辑)并同步 UC2854B 运行的电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    UC2854B 有一个类似于 UCC2818的振荡器、并且它可与这个配置中的一样被同步:

    此图显示 PFC 正在同步到下游 PWM。 在您的设计 中,您可能不需要 C1、D1和 D2。

    自由运行频率的设为比同步频率低10%、来自外部振荡 器的窄脉冲将使 PFC 与外部频率源同步。 我没有用于外部数字逻辑类型振荡器源的电路。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我最近的答复在15天以上没有得到答复,我现在假设你在这一问题上取得了一些进展。 我将关闭此帖子、如果您有更多问题、请打开一个新帖子