This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:VBAT 和 VAUX 测量

Guru**** 2526900 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ78350-R1, BQSTUDIO, BQ76940EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906964/bq78350-r2-device-fw-vbat-and-vaux-measurements

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ78350-R1BQSTUDIOBQ76940EVM

你(们)好。

根据 bq78350 DS、有两个有关电池组的测量:

1 -通过 Bat 引脚(和 VEN)的平均电池电压:电量监测算法似乎需要这个电压。 好的、没关系。

2 VAUX 引脚:¿Ω?¿Ω?

 

该 VAUX 测量有什么想法? 它是强制性的? 它的用途是什么?

可能只能通过 SMBus 报告该引脚上的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    VAUX 是可选的、不用于大多数应用。 如果未使用、则应将其连接到 VSS。 如果您的系统中有另一个您想使用 ADC 测量的电压、您可以将该电压连接到此引脚。 由于 VAUX 的输入范围为0-1V、因此可能需要一个电阻分压器。 (与 BAT 引脚类似、VEN 也可用于为 VAUX 测量节省功耗)。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。

    我已经阅读了更多有关 TI 文档的内容、VAUX 似乎对"恢复"很有用、请查看以下内容。

    似乎、如果 BMS 检测到 Vaux (连接到 Vpack)大于电池组、这意味着 BMS 已组装到充电器系统中。 因此、它对"恢复"功能很有用。

    但是"恢复"的含义是什么? 请简要说明一下。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    您可以在《BQ78350-R1技术参考手册 》的第3章中阅读有关此功能的信息:http://www.ti.com/lit/pdf/sluubd3

    它可用于通过检测到充电器来从某些保护中恢复。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt。

    已理解:

    1) 1) 基于电流的保护可通过 PRES 引脚恢复

    2) 2)此外、误差3.3节电池过压保护和3.5节放电过流保护可通过 VAUX 恢复。 在这种情况下、VAUX 引脚必须连接到 CHG 电池组引脚、而不是从 DSC 引脚连接。 是这样吗? 请注意、我将单独使用高侧 MOSFET 以及 CHG 和 DSC 路径。

    我已使用 SLVA729A 进行设计、其中 Vaux 连接到 DSG 路径?¿?¿  

    在我看来、这是一个关于恢复错误的胡说。 您同意吗?

    请以红色查看我的原理图和建议。 你怎么看?

    要从 VAUX 恢复误差、VAUX 引脚必须连接到 CHG 路径。 您同意吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    BQ78350不支持并联 FET 路径。 它仅针对串联 FET 进行编程。 有关更详细的说明、请参阅此主题: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/664995

    该线程还解释了仅使用 VAUX 引脚的困难、因为它只能监控其中一个 PACK+引脚以进行恢复。 VAUX 可用作过电压保护和放电过流保护的恢复选项。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    一如既往、非常感谢。

    不过、我认为我可以使用并联 FET、因为电池组在充电或放电时将在不同的系统中工作。 有两种设备、充电器和负载。 在这两种情况下、都可以与主机配合使用、因此如果检测到任何故障、该过程将被终止并报告给用户。 你怎么看?

    让我回到 PRES 引脚。 我正在尝试使用它。 这个想法非常简单、如果将电池组组装到系统中、那么 CHG 和 DSG 就可以工作;否则就不能工作。

    我正在做一些测试来检查这种预期行为、我不知道原因、但不起作用。 可能是我的错。

    在 PRES 引脚上、我有一个100千欧的上拉电阻;以及一个到 VSS 的开关。

    --> bqStudio 报告 PRES 位设置为1或0 (根据开关),但在这两种情况下,电流均为-30mA (开关意味着放电时为300mA)。 所以不会割断路径!!!  

    为什么? 也许必须设置一些 EEPROM 参数;但是 DS 不显示任何与参数相关的参数、似乎只是 PRES 引脚状态。

    此外、为什么 BQStudio 显示 "BIT 寄存器"窗口0x4104或0x4105 (取决于 PRES 引脚检测);并且在"Watch"窗口上始终设置为0?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    我不确定"Watch"窗口问题-这可能是我们以前未发现的错误。 当 FET 处于高电平时、PRES 引脚应禁用 FET。 该引脚上有一个内部上拉电阻器、每250ms 对该引脚采样一次以节省功耗。 您能否在两种情况下检查 xchg 和 xDSG 位的状态?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    谢谢。

    关于观察窗口、如果您注意到对我来说已经足够了。 请记住。

    xDSG 和 xchg 位。 查看图片附件。

    我尝试使用-300mA 的放电过程、在本例中:

    ->XDSG=GREEN= BIT LOW =放电禁用被设定为无效。 (这意味着 DSG 处于活动状态。)

    ->DSG=red= bit high=DSG FET 状态被设定为激活。

    最后、您可以看到 BQStudio 检测到 PRES 引脚(使用外部开关)设置为0和1。 在这两种情况下、之前的位都是相同的!!!!

    你怎么看? 您是否需要一些示波器测量?
    您认为串联/平衡 FET 配置有什么作用吗? (在此测试中、CHG 未连接)。

     

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    这很奇怪。 在本例中、我希望 DSG 位变为低电平。 您能否从 BQStudio 捕获日志文件并将其与数据闪存设置一起发送(单击"Data Memory"屏幕上的 Export 以保存.gg.csv 文件)?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    附加日志和.gg.csv 文件。

    我将尝试使用您的入门套件。 如果您需要更多信息、请告诉我。

    非常感谢。

    e2e.ti.com/.../LOG-BMS.loge2e.ti.com/.../BMS-PARAMETERS.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我已使用您的入门套件 BQ76940EVM 完成测试。

    在 PRES 引脚上使用和不使用跳线的情况下、BQstudio 检测到绿色和红色、但始终处于放电状态!!!!

    附加日志和 g.csv 参数。

    除了 PRES 引脚电压示波器测量之外、在没有外部跳线的情况下、仅测量内部上拉电阻。

    电压显然为0V。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../LOG-STARTER-KIT.log

    e2e.ti.com/.../STARTER-KIT.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    当 PRES 连接到 VSS 时、应允许 FET 导通、否则应禁用它们。 我刚刚使用您的数据闪存设置尝试了 EVM、它可以正常工作。 如果组装了跳线(PRES 至 VSS)、则两个 FET 都导通(XDSG、xchg 均为零)。 当我移除跳线时、FET 被禁用(XDSG、xchg = 1)。  

    但是、回顾一下您之前的屏幕截图后、我注意到了一些有趣的东西。 您似乎已经执行了 CHG_FET_TOGGLE 和 DSG_FET_TOGGLE 命令(而不是我们建议开启 FET 的 FET_ENABLE 命令)。 这些命令用于测试目的。 我尝试过这些、无论 PRES 引脚的状态如何、它们都能够切换 FET。

    我建议再次使用 FET_ENABLE 命令进行测试、以开启 FET。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    你是对的,除外。

    PRES 引脚正常工作。 想法是使用 FET EN 命令管理 BMS。 通过 DSG FET 切换、制造商可以访问、并且不会使 PRE 引脚状态更成熟、因此 FET 始终处于开启状态。

    遗憾的是、我在 PRES 引脚上有一个100K 的电阻器下拉、这不会对器件产生"良好"0V 电压。 工作正常。

    所以... 失败了。 抱歉。

    好的、好的、好的、好的 TI。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    最后一点:

    我正在尝试使用命令0x2B HostFETControl 更新 FET 状态(PRES 引脚为低电平)。

    我知道必须首先发送0x1197、然后在需要新状态后发送。 4秒内完成所有操作。

    但 DSG 和 CHG 不会改变;如果在读取访问之后进行、则它们设置为0x00。 为什么?

    它应该使用 bqStudio 工具运行:"Advance Comm SMB"、不应该运行? 我可能是错误地使用了该工具。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    这些命令在 BQStudio 中执行起来可能很棘手。 我认为可能有必要禁用可能与 SMBus 通信的任何内容(通过单击左上角的绿色横幅关闭仪表板、在"Register"屏幕中关闭"Scan") 由于在 FET 命令之间接收到的任何 SMBus 命令都将导致忽略 FET 命令。

    使用 Advanced Comm SMB 屏幕时、4S 时序有时难以满足。 不过、您的命令看起来是正确的。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    你是对的、就像往常一样。

    它正在工作、会使所有通信停止。 只要 FET_EN 之前使用"ManufacturerAccess() 0x0022 FET Control"设置为高电平、

    我不确定该标志是否可以使用复位命令自动擦除(我是指 TI 内置固件)、或者可能会出现警告、警报甚至永久性故障。 因此、我必须断言一种由我的客户设置此 FET_EN 标志的方法。 看起来唯一的方法是由 ManufacturerAccess 访问。

    那么、现在的问题是:

    除了"ManufacturerAccess() 0x0022 FET Control";还有其他方法可以设置 FET_EN 标志?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    我认为一种解决方案可能是对 Mfg 状态 Init 数据闪存寄存器中的[FET_EN]位进行编程。 (有关说明、请参阅 TRM 的第12.1.1节)。 这将在发出 RESET 命令后默认启用 FET。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    工作。

    非常感谢