This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65186:TPS65186 VN 未调节

Guru**** 2642215 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65186, TPS65185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960735/tps65186-tps65186-vn-not-regulated

器件型号:TPS65186
主题中讨论的其他器件: TPS65185

大家好、我已经制作了一个使用 TPS65186的电路板。  我可以通过 i2c 协议读取和写入寄存 器、并且可以通过启用寄存器(我也尝试过 PWRUP 引脚)将其激活。

但除 3V3 (使能寄存器变为0x20)之外、所有电源轨都未进行调节。 并将 VN_UV 中断标志置为有效

我已经过 VN 和 VN_SW 检查。  VN_SW 生成1MHz PWM、持续时间为100ms。 VN 发生器-4V (非-16V)持续100ms。 之后、它暂停。

可能是什么原因?

  

VN 电压

VN_SW PWM 信号

蓝色:VN_SW

红色:VN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否共享原理图以帮助进行调试?

    如果这是 IP、我可以向您发送朋友请求、以便您可以通过私人邮件共享。 请告诉我。  

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的原理图

     这是我的 PCB 设计:我知道我没有遵循布局准则(电感器迹线上没有过孔,路由走线反馈迹线...) 但不应该仍然有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看不到原理图有任何问题。 但是、反相降压/升压转换器布局可以改进。  

    请注意数据表指南的措辞-每个指南都使用"必须"一词。 如果应用布局偏离了这些指南、则无法保证器件的正确运行。 TI 仅使用遵循这些指南的布局对器件进行了测试和特性鉴定。  

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的建议。

    我已经解决了这个问题、但您能否查看我的新 PCB 布局?

    感谢您的进步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    总体而言、开关转换器的放置方式看起来更好。 其他一些意见:

    • 如果您旋转 L8、您可能能够将升压组件移至更靠近的位置。
    • 请添加覆盖该层的接地覆铜。
    • 如果可能、将下一个内层作为一个不间断的接地层。 迹线可以在第三层和底层布线。  
    • 对于连接到接地端的电源组件(输入电容器、输出电容器、降压/升压电感器)、请在接地焊盘附近放置多个过孔、以创建一条到内部接地层的低阻抗路径。 两个开关转换器(C21、C22、C23、L9)的组件应在其附近具有更多的接地过孔。  
    • 将其他 VN 输入(VEE_IN、VNEG_IN)与通孔和布线连接回 VN 输出(D2和 C24连接点)。 这将确保噪声在到达引脚之前由输入电容器(C32和 C39)去耦。 数据表中的图33显示了如何在 EVM 上完成此操作。

    谢谢、

    Gerard