Other Parts Discussed in Thread: TPS65186, TPS65185
主题中讨论的其他器件: TPS65185
大家好、我已经制作了一个使用 TPS65186的电路板。 我可以通过 i2c 协议读取和写入寄存 器、并且可以通过启用寄存器(我也尝试过 PWRUP 引脚)将其激活。
但除 3V3 (使能寄存器变为0x20)之外、所有电源轨都未进行调节。 并将 VN_UV 中断标志置为有效
我已经过 VN 和 VN_SW 检查。 VN_SW 生成1MHz PWM、持续时间为100ms。 VN 发生器-4V (非-16V)持续100ms。 之后、它暂停。
可能是什么原因?
VN 电压
VN_SW PWM 信号
蓝色:VN_SW
红色:VN