This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3644:纹波控制

Guru**** 2525330 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958652/lm3644-ripple-control

器件型号:LM3644

Team 很好、我们想向您征求有关这方面的意见。我们需要以100mV (3.3V)的电压控制毛刺(纹波)。

有什么建议吗?

非常感谢。

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

      "毛刺纹波控制"的含义是什么? LM3644控制 LED 输出电流、不控制输出电压。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean、感谢您的支持。  

    我们所涉及的纹波见示波器图。 约200mV、

    谢谢你。

    -标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

      好的、由于我们是提供恒定电流的 LED 驱动器、只要输出电流稳定、应该很好。

    BR

    肖恩