This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54320:灌电流降压器件

Guru**** 2768125 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54320, TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961395/tps54320-sink-current-buck-device

器件型号:TPS54320
主题中讨论的其他器件: TPS54620

大家好、

我的客户正在搜索可灌电流/拉电流的降压转换器。

输入:10.8V-13.2V

输出:5V-9V

灌电流/拉电流:1.5A

我发现 TPS54320可以满足我们的要求。 但正如您所知、全球存在短缺问题。

您知道 TPS54320是否有任何 P2P 设备吗?

或者您是否有任何建议器件?

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    感谢您的提问。  很抱歉、您在获取 TPS54320时遇到问题。  遗憾的是、除了 TPS54620 6A 器件之外、我不知道任何引脚兼容的器件。