This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23615-Q1:您能?为 LMR23615-Q1 Δ I 提供 PSpice 模型或 TINA 模型

Guru**** 2514855 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23615-Q1, LMR23625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908487/lmr23615-q1-could-you-help-to-provide-the-pspice-model-or-tina-model-for-lmr23615-q1

器件型号:LMR23615-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR23625

各位专家:

您能不能?为 LMR23615-Q1 Δ Σ 提供 PSpice 模型或 TINA 模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有 LMR23615-Q1 PSpice 模型、但您可以使用 LMR23625模型、它们的行为几乎相同。 感谢您的考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    从哪里可以获得  LMR23625 PSpice 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它就在 LMR23625设计和开发页面上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    明白了,非常感谢!