This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找电池管理 IC

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54531, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906814/looking-for-battery-management-ic

主题中讨论的其他器件:TPS54531BQ24610

你(们)好

我想获得有关 适合应用用途的电池管理 IC 的建议。

希望最终用户能够插入5至28伏的任何适配器、输出5伏和5安、而不会为已经拥有自己电源管理功能但没有充电功能的 MCU 供电。

我们正在考虑在   系统负载之前使用 BQ24610和 TPS54531、并将 电量监测计 I2C 馈送到 MCU 以计算电池百分比?

电源路径肯定是我们想要的功能。

谢谢、

j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H Jonathan、

     BQ24610通过使用集成的 BATDRV 具有直接 PowerPath 功能、可驱动 BAT 和 SYS 之间的 PFET。 直接 PowerPath 的缺点是 SYS 将连接到输入电压或电池电压、因此、如果您需要稳定的 SYS 电压轨、则可以在系统负载前面配置 TPS54531。

    BQ24610可以接受5V - 28V 电压、但由于它是降压充电器、因此需要高于输出电压的输入电压。 最小阈值定义为睡眠阈值、因此在为电池选择输入适配器和充电调节电压时请记住这一点。 我以前没有看到5V 输出要求、因为单节锂离子电池的电池电压要求通常约为4.2V。

    BQ24610可以实现5A 充电。

    关于电量监测计、您可以在此处查看我们的产品系列: http://www.ti.com/power-management/battery-management/fuel-gauges/overview.html 、并使用相关器件型号发布新的 E2E 帖子、负责这些器件的专家可以回答您的任何问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    因此适配器电压需要高于 SRN 电压才能触发 PowerPath 以选择输入源?

    那么、我的理解是、当电池低于最大电池电压和超过最小电池电压时、电池充电的阈值是多少? 然后、当电池达到最大电压时、它处于睡眠阈值并且充电器停止为电池充电?

    如果电池电压低于最小电压、它将处于唤醒阈值?

    是这样吗?

    ISET1 =当电压介于最小 和最大电池电压之间时的充电电流

    ISET2 =当电压低于耗尽的电池电压时的充电电流

    SRP/SRN =达到最大电池电压后的最大充电电流

    VFB =充电电压(最大电池电压?)

    TTC =用于预充电和快速充电器的计时器? 每分钟5.6nF?

    TS =连接到电池 热敏电阻

    我收集最小电池切断电压、 VLOWV 为2.1V 且是不可更改的?  

     如果调节电压是电池最大电压、则 VECH 的值是多少?

    这些值是否由 IC 自动计算?

    我注意到 PG 输出指示 VCC 电压是否在5V 和28V 之内? 但不能区分故障和未插入状态?

     最后一点是输入适配器电流调节

    由于它将具有宽范围的电压、较低的电压可能会使用更多的电流? 是否应将其设置为最低适配器电压将使用的最大电流?   

    很抱歉、所有问题。

    谢谢、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    • 是的、如果适配器电压>按睡眠阈值增量的电池电压、则 ACDRV 将打开、BATDRV 将关闭。 ACDRV 和 BATDRV 在建立逻辑之前具有互补中断、因此相反、如果按 SLEEP、ACDRV 将关闭、BATDRV 将打开
    • 这不正确。 唤醒时间与电池缺失检测功能有关。 请参阅 9.3.23电池检测、了解有关唤醒时间的信息。 睡眠阈值仅取决于适配器电压和电池电压。 电池充满电后、BQ24610将终止充电以结束充电周期、从而不会对电池过度充电。 请参阅图14。 和第9.3.5节。
    • BQ24610可通过 ISET2设置的预充电电流从深度放电电池充电、一旦 VFB>VLOWV、它将通过 ISET1设置的快速充电电流充电。 请参阅图14。 典型充电曲线。 我想这里有一个关于唤醒计时器的误解
    • 当 VLOWV < VFB < 2.1V 时、ISET1会设置快速充电电流
    • 当 VFB < VLOWV 时、ISET 2设置预充电电流
    • SRP SRN 通过在它们之间的 RSR 感应电阻器上感应的差分电压感应充电电流、并向 IC 提供反馈、以便在充电的 C 阶段精确调节充电电流。
    • VFB 是与电池电压相对应的内部基准。 (第9.3-1节)
    • TTC 有一个与快速充电安全计时器相对应的公式。 请参阅 EC 表中的 TTC 输入和安全计时器
    • 内部 VFB 阈值是固定的、无法更改
    • VRECHG = 2.05V
    • IC 自动计算哪些值?
    • STAT1和 STAT2指示故障情况、但 PG 指示电源是否正常。  当 IC 具有有效 VCC (不处于 UVLO 或 ACov 或睡眠模式)时、低电平有效。
    • 如果达到输入电流限制、输入电流调节环路会调节充电电流。 这取决于使用的输入适配器类型、就像输入适配器有自己的电流限制一样、如果您将 IC 的输入电流限制设置为高于此值、则可能导致输入适配器电压崩溃、因为它无法满足输出要求。

    数据表中包含许多问题、因此我建议阅读这些部分以更好地理解。 我们还提供了 BQ24610评估模块(EVM)、可用于对器件进行物理评估。 我建议在设计您的系统之前对此进行测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    谢谢你。 我找到了计算工具

    使用放电率为5C 至10C 的3.7V 电池、并通过二极管将 Q3和系统之间连接的电压升高到5V。

    降压转换器用于通过二极管在 Q4和系统之间连接的适配器。

    我将 Fastcharge 计时器设置为电池充电曲线。

    电池预充电/终止电流设置为额定充电电流的3%。

    电池稳压设置为4.2V。

    适配器电压6V-28V。

    如何设置放电电压截止? 电流电池已切断至2.75伏。 猜它是2.1V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

      BQ24610没有可配置的截止模式。 它具有集成的电池短路保护、这是一种在电池短路时停止开关的快速响应环路。 对于截止频率、通常的做法是由外部测量仪表或保护器来处理。 这些器件将添加充电/放电保护 FET、这些 FET 将在可配置的截止点关闭、以断开电池并防止其放电至截止点以下。 您可以查看 BQ297xx 系列: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq2970.pdf?ts=1592343860098&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F#:~:text=The%20BQ2970%20device%20provides%20the,high%20charge%20or%20discharge%20currents.&text=These%20features%20are%20implemented%20with%20low%20current%20consumption%20in%20NORMAL%20mode%20operation。

    如果我没有弄错、使用这些器件可在2V 至2.8V 的范围内为您提供截止值、

    对于有关保护器的问题、请创建另一篇包含该器件型号的文章、有关这些器件的专家将能够回答您的任何问题。