This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 开关

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909871/switcher

主题中讨论的其他器件:LM3481

你(们)好

我们需要一个带有选项的开关,以便使用我们的 CPU 来控制输出电流。

 

输入9.8VDC-30V 直流,输出8.65VDC,0-1.2A (可控 vía 我们的 CPU)

我们的产品对噪音非常敏感(-120dbm 时 应小于1dbm)  

我们更喜欢 完全集成的器件或集成了极小尺寸的列表中 MOSFET  

谢谢你  

吉尔·罗恩

AdvanceTec Industries Inc.

1150 NW 163博士

迈阿密 FL 33169 USA

操作:305-623-3939

传真:305-623-3996

手机:+1-305-586-6867

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉尔

    您能告诉我您的应用吗?  CPU 如何控制电流?  通常、对于固定的8.65V 输出、电流将根据负载自动变化。  或者、您可以调节到特定电流、输出电压将根据需要变化、以便 Vout = Iout * Rload。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    CPU 控制初始电流供应,直到产品启动并运行,然后继续1.2A 直至电流开始下降。

    我们一直在使用器件型号 LM3481降压/降压配置、这会产生大量噪声并占用大量空间。

    我们正在尝试尽量减少噪声并获得更好的性能。

    如果您可以给我打电话3055866867,那就好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉尔

    我准备一周打电话给它。  星期一什么时候是好时间进行讨论?   我应在上午8:30 AST 后可用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    超级,

    我在迈阿密,所以上午9:30你的时间将是我的上午8:30。

    我们将等待您的呼叫。

    如果您有任何信息可供分享,以便我们做好准备,那将是一个不错的选择。

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉尔

    对我来说、8:30是11:30。  我相信这是3小时的差异。  实际上、这次通话将更有助于我了解您的要求。  我们有一款将于今年晚些时候推出的低噪声器件、它可能非常适合您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来您的 AST 与 EST 相同 、现在您是晚上9:30

    即使是周末、也可以随时打电话给我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉尔

    AZT 是亚利桑那州的标准时间。  现在是7:30。 我们应该落后你3个小时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好。

    正在等待您的电话3055866867  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这已偏离线。  关闭此主题。