This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:外部平衡可实现相邻电池平衡

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961650/bq76920-external-balance-allowing-for-adjacent-cell-balance

器件型号:BQ76920

我正在考虑直接从 MCU 控制外部平衡器、并在 BQ76920上保持平衡。 我的目标是、使用连接的电路将使我能够同时平衡所有电池或相邻电池、而不影响 BQ76920的电压读数。 随附的设计是否允许我这么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 FJ、

    一般概念似乎应该起作用。  一些意见:

    BJT 集电极的上拉电阻可能需要一个分压器来保护 FET 栅极免受其最大绝对值的影响  栅极上可能需要一个齐纳二极管来应对瞬变。

    Si FET 栅极上的下拉电阻可能会达到 CV4、以避免栅极电压上的绝对最大值。  再次考虑栅极电压上可能出现的瞬变、以及 FDV FET 的漏极是否需要电阻器。

    与电池的互连可能具有一些电阻、因此在进行平衡时、您可能会看到 电池电压发生一些小变化、但不应太大、并且平衡不应存在 BQ76920控制的稳定时间限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。  一定要来!