This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ77915

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961630/bq77915-bq77915

器件型号:BQ77915

您好,

在我看到的其中一篇文章中,如果 BQ77915最终受到某种保护,则需要卸载。是否有办法恢复 BMS 而不是卸载??

提前感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basil:

    负载移除是过流恢复和欠压恢复的选项。 有关汇总信息、请参阅 BQ77915数据表表表表表5。  恢复选择在出厂时设置、用于配置。  当前定义的具有电流保护功能的配置都使用负载移除。 负载移除通常通过数据表中所示的 LD 引脚连接电路进行检测。  如果您有另一个应用、并且其中一个配置需要移除负载、则可以操纵 LD 引脚以进行恢复、请注意 VLDT 阈值通常为1.3V。