This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2736:LM2736Y 未生成正确的输出电压问题

Guru**** 2538570 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909959/lm2736-lm2736y-does-not-generate-correct-vout-issue

器件型号:LM2736
您好、TI 专家:
TI LM2736数据表图22后面有一个项目、用于设计5V 至3.3V 的输出电压。
最大占空比为90%~94%、这意味着最小 Vin =3.67V。 当输入电压大于3.67V 时、转换器应生成3.3Vout。
 
 
我们可以发现、当输入电压小于4.8V 时、转换器不会切换、输出电压小于3.2V、而不是所需的3.3V。
 
但是、当我们消耗10mA~50mA 等小电流时、转换器开始切换。
在波形中、电流消耗约为-4us、转换器开始在约-2us 处切换。
 
LM2736Y (600kHz)开始切换的标准是什么?
请解释为什么它在波形中-4us 之前不进行开关? MOSFET 是否在线性区域中工作?
 
谢谢你。
 
TI 数据表:
0 V IN V D ton t t 电感器电流 D = T ON /T SW V SW OFF T SW IL IPK SW 电压 LM2736 SNVS316H–2004年9月–2014年12月修订 www.ti.com 7详细说明7.1概述 LM2736器件是一款提供的恒定频率 PWM 降压稳压器 IC 负载电流为750mA。
www.ti.com

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波形和原理图。 描述字段中的内容似乎未正确显示图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    您能否发布您的实际原理图?  这是否仅在启动期间发生?  您能否发布包括 VIN、VOUT (无偏移)、BOOT 和 SW 在内的波形?  我想同时看到显示完整慢启动序列的较长时间标度以及第一个实际开关脉冲的另一个缩放。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、John。

    原理图与数据表图22相同。 唯一的区别是我的 Vin 设计为5V、但数据表中的 Vin 为12V。  

    对于裕度测试、我将输入电压输入为4.75V 作为输入低裕度并执行测试。  当 Vin =5V 时、恢复正常。 该问题仅在启动期间发生、输入电压小于5V (如4.8V)。

    是的、它仅在启动期间发生。 在我消耗低输出电流(~10mA)后、一切看起来正常。 即使我将输入降低至3.6V、LM2736Y 仍可以生成所需的正确3.3V 电压。

    怀疑 IC 卡在某种软启动状态。 您以前遇到过这种情况吗? 再次感谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    您使用的是完全相同的 BOM?  我仍需要查看波形。  很少会出现有关此转换器的问题、因此我们以前没有看到过此特定问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    很抱歉更正了我们后面的数据表图编号、即图27。 包括所用电感器在内的差值为2.2uH、与分压器上电阻器16.5kOhm 并联的附加补偿电容5500pF、使用的输入电容 C1为1uF。

    w.r.t 波形:

    我设置了一个 Vin 从0V 斜升至4.2V、压摆率为0.625V/ms、以便再次测试。

     

    从波形中可以看出、在 Vin 斜升@ 3.359V 期间、LM2736拉低 Vboost 引脚电压以关闭 H/S MOSFET 开关。

    问题:我们是否遇到了一些 IC 保护? 激活了什么保护?

     

    在 IC 停止开关后、如果输出侧施加小电流、我们可以发现 IC 恢复开关并恢复工作。

                问:摆脱停止开关(保护)状态并将 IC 拉回工作的标准是什么?

     为什么输出电流负载可以使一切恢复正常运行?

     

     

     

    请参阅以下3个波形及以下备注。

     

    波形1:

    当 t =-10ms 时、我们可以找到 Boost-SW = 0V、它看起来 Vboost 被 LM2736自身拉低、因为 Vboost 引脚电压被拉低。


     

     

    波形2:

    当 t = 5ms 时、Vboost = 4.623V–Vsw = 2.986V = 1.636V、表明可以打开高侧 FET、因为1.636V > MOSFET Vgs。

    但不知道 LM2736为什么停止开关。


     

     

    波形3:

    当 t = 5ms 时、VIN = 3.359V、而输出电压为3.3V 时、我们是否有可能引入最大占空比保护或 UVLO 保护或 UVP 保护?

    激活的保护是什么,如何从保护中恢复?


     


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    我们将对此进行研究。  遗憾的是、我们目前没有任何可用于测试的硬件、因此可能需要一段时间。  我们会随时为您发布信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、我们仍在等待硬件。  当前的情况(并且您知道影响我们所有人的情况)正在延迟交货。  我们希望在未来10天内获得一些信息。  感谢您的耐心等待。