This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25171EVM:BQ25171EVM 测试期间的技术咨询。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25171EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961377/bq25171evm-technical-inquiries-during-the-bq25171evm-test

器件型号:BQ25171EVM

您好、TI 专家。

我在客户进行 BQ25171EVM 测试期间有技术问题。

我目前正在使用 BQ25171EVM 使用镍氢2节电池系列进行充电。

对于 BQ25171、已确认充电在充电到期条件达到 OVP 电压或达到设置计时器对应的时间时充电终止。

典型的镍氢电池可识别-delta V 并结束充电、但在 BQ25171中、充电似乎仅在电压或时间结束。

OVP 条件确认为每节电池1.7V 左右。

在本例中、我们询问您是否无需担心镍氢电池过充。

请回复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    正确的做法是、镍氢配置中的 BQ25171将根据计时器或 OVP 电压终止充电。  使用 CHM_TMR 引脚将计时器设置为10个可能值之一。  OVP 为每节电池1.7V、通过 VSET 引脚设置为1至6节电池。

    BQ25171不是一款快速充电镍氢电池充电器、也不能选择监控-delta V 或通常用于端接的电池温度变化。

    应 将充电电流(ISET 引脚)与计时器 (CHM_TMR 引脚)一起设置为不会对电池施加应力的电平。  充电电流将小于0.5C、而快速充电则为1C 或更大。

    镍氢电池能够在合理的电流和时间限制内过充。