This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75437A:应用查询

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75437A, ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961583/sn75437a-application-inquiry

器件型号:SN75437A
主题中讨论的其他器件: ULN2003A

大家好、团队、

我的客户想知道我们是否有在 螺线管上使用 SN75437A 器件的指南? 或有关如何在 SN75437A 上连接负载的指南?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    由于该器件的使用寿命较长、因此其周围的配套资料有限。

    这是一个低侧开关、因此将其连接起来与 ULN2003A 等其他多通道低侧开关类似。

    控制信号将被发送到"A"引脚、而"G"引脚是一个全局使能引脚。

    电磁阀必须连接到相应的"Y"引脚。

    当"A"引脚和"G"引脚被拉高时、通道导通并将电磁阀输入连接到 GND