This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:TPS61089X 原理图审阅

Guru**** 2392965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959625/tps61089-tps61089x-schematic-review

器件型号:TPS61089

TPS61089X 原理图审阅、

请重点关注 PIN4 COMP 电路的精度。

2.在选择其他组件时是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以附上原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    该电机应用的输入电压、输出电压/输入电压是多少? 通常、对于电机应用、我们在输出侧添加了大电容器。

    我修改了补偿值和频率设置值。 请参阅以下 sch:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN 是电池、电池电压范围为3.4-4.4V。 Vo 为12V。 如果 VO 为电机供电、输出电容器应该有多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它取决于输出负载电流。 通常、对于电机应用、在输出侧至少添加47uF EL 电容器。