This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:电池电量低的 USB OTG 升压

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, BQ25616EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909839/bq25616-usb-otg-boost-with-low-battery

器件型号:BQ25616

大家好

我的客户正在使用 BQ25616EVM 评估 BQ25616、他们具有以下设置:

- VBUS 上无电源

-电池未充电

-电池几乎为空(< 3.0V、使用电源仿真)

- USB OTC 升压功能激活

问题;使用此设置时、升压转换器似乎不工作、且 STAT-LED 以1Hz 的频率闪烁、原因不清楚。 他们怀疑 TS 引脚检测到"电池过热"、因此升压模式关闭、也没有 REGN 电源。

是否可以使 BQ25616进入电池电压较低的升压模式?

第二个问题:在数据表的第6页 中提到了 TS_IGNORE、尽管 IC 没有 I2C 接口来对任何寄存器进行编程。 如何禁用 TS 引脚?

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ueli

    VBAT 引脚电压是多少?  如果是<VBST_BAT. 、器件将退出升压模式

    2. TS 引脚电压是多少?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    VBAT 电压为3.0V、TS 引脚为~0V。 我认为 TS 引脚为0V、因为 REGN-电压也~0V。   

    此致、

    Patrick (客户)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    1) 1)看起来不像器件进入升压模式。 REGN 在升压模式下具有输出。 如果您设置 VBAT=4.2V、升压模式是否起作用? 请检查9.3.4 d/s 上的电池升压模式运行、以查看是否满足所有升压模式条件。 一旦器件进入升压模式、您可以将 VBAT 降低至3V、并查看升压模式是否仍然正常工作。

    2) 2) kΩ kΩ TS 引脚时、将一个10k Ω 电阻器从 REGN 连接到 TS、并将一个10k Ω 电阻器从 TS 连接到 GND。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    如果 VBAT=4.2V、那么该器件将进入升压模式、并且即使 VBAT 下降到3.0V 以下、也保持在该模式。

    对于我的系统设计、我必须确保 VBAT 电压高于3.1V 才能进入升压模式。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    如果 VBAT 低于~3.0V、则 V_REGN 为0.0V、对于数据表、必须满足以下条件才能启用 V_REGN:

    如果我的器件处于升压模式、VBUS 上没有外部电源、则第一个条件不能满足、对吧? 启用电压 V_REGN 所需的最低电池电压是多少?

    谢谢、此致、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ueli、Patrick、

    由于查询是通过单独的通道处理的、因此该线程被视为已关闭。

    谢谢、

    宁。