This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:电池平衡是否会影响电池电压读数?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909108/bq28z610-will-cell-balancing-affect-the-cell-voltage-reading

器件型号:BQ28Z610

我知道电池平衡不应根据我的经验影响电池电压、但我只是想更好地了解 IC。 在典型的实现方案中、VC1和 VC2连接了一个5欧姆和100欧姆电阻器。 当电池平衡打开时、流经这些电阻器的电流大约为15mA、从而导致这些电阻器上的电压增加或下降大约1.5V 和75mV。 这些压降/增加是否会影响电池电压读数? IC 中是否有某种补偿? 如果是、补偿机制是什么、因为我认为 IC 需要知道电阻器值才能正确补偿、但电阻器值没有数据设置。

另一个问题是电量监测计是否具有电池平衡导致的容量损失补偿。 如果电池平衡长时间运行、这种损耗将非常显著。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将向您介绍并返回。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    监测计使用之前的 OCV 测量值(总电阻不相关)计算每个电池放电所需的时间。

    在电池平衡期间、监测计将开启 VC2-VC1或 VC1-VSS 之间的其中一个电池平衡 FET、因此将有电流流经外部平衡电阻器、并在这些电阻器上产生后续压降。 您可以使用电池电压和总电阻(包括平衡 FET 的 Rdson)计算压降。

    它通常足够小、因此对于电池电压读数而言无关紧要。 该监测计使用电池电压来评估阈值、计算电池电阻和 DOD。 在电池平衡期间不会应用这些参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Dominik 的回答、但这并不是我真正想要的。

    1/我提出要求的原因是、我注意到当电池平衡打开且 CellVoltage1 > CellVoltage2时、VC1引脚上大约下降1.5V。 这是由于15mA 平衡电流流经100欧姆电阻器(这是数据表中推荐的电阻器值)。 因此、即使电池电压1为3.7V、VC1引脚上的电压也是2.2V。 我发现有趣的是芯片报告电压在3.7V 时正确。 因此、我只想确认芯片是否能够补偿其固件中的压降。

    2/15mA 电池平衡电流并不小、因为我的电池电量仅为350mAh。 我注意到、即使电池平衡已运行数小时且电池电压下降、芯片仍报告100%电池电量百分比。 芯片中是否有任何设置可计算这些功率损耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经和我的同事发生了 ping、他稍后会再回来。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:测量电池电压时、监测计将短暂关闭电池平衡。 它没有专用补偿、但它只需暂时禁用电池平衡 FET、测量电压、然后将其重新打开(平衡时)。

    #2:当电压下降时、监测算法不一定会向下调整 SOC。 SoC 的计算方式为从当前 DOD 到终止电压(=RM)以及大约从 DODatEOC 到 DOD (=FCC)的放电仿真得出的结果(实际实现稍微复杂一点)。 因此、电池电压的变化不一定意味着 SOC 的变化(=100*RM/FCC)、例如、如果 FCC 和 RM 在电压下降时同时下降。 此外、该监测计可配置为保持 SOC 稳定(这是平滑算法的一部分)。 其理念是、虽然电池会放松(根据定义、电流足够小、不会对电池进行充电或放电)、但报告 SOC 变化可能不可取。