我知道电池平衡不应根据我的经验影响电池电压、但我只是想更好地了解 IC。 在典型的实现方案中、VC1和 VC2连接了一个5欧姆和100欧姆电阻器。 当电池平衡打开时、流经这些电阻器的电流大约为15mA、从而导致这些电阻器上的电压增加或下降大约1.5V 和75mV。 这些压降/增加是否会影响电池电压读数? IC 中是否有某种补偿? 如果是、补偿机制是什么、因为我认为 IC 需要知道电阻器值才能正确补偿、但电阻器值没有数据设置。
另一个问题是电量监测计是否具有电池平衡导致的容量损失补偿。 如果电池平衡长时间运行、这种损耗将非常显著。