This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:允许更高的 AOLD 阈值

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961604/bq40z80-allow-higher-aold-thresholds

器件型号:BQ40Z80

大家好、

我的客户要求使用基于 bq40z80的电池组在100ms 的放电时间内满足2、000A 的要求。 最高 AOLD 阈值为100mV 且其分流值为1、600A。 查看 TRM、无法禁用 AOLD 或提高其阈值。 他们是否可以采取任何措施来满足要求(隐藏的寄存器设置或我可能错过的其他参数)?  

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    增加这些阈值的方法并不好、因为它们都是预设的。 该监测计也不会随着 SRN-SRP 电压超过0.1V - 0.125V 而线性测量电流

    最好的方法是尽可能减小感应电阻器电阻。

    此致、

    Wyatt Keller