请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 大家好、
我的客户要求使用基于 bq40z80的电池组在100ms 的放电时间内满足2、000A 的要求。 最高 AOLD 阈值为100mV 且其分流值为1、600A。 查看 TRM、无法禁用 AOLD 或提高其阈值。 他们是否可以采取任何措施来满足要求(隐藏的寄存器设置或我可能错过的其他参数)?
谢谢、
Antonio
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.