请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3850-Q1 大家好、
在该链接中、提到 了 G VIT+(OV)= 4%;VIT–(UV)=–4%;
如果电压感测为3.3V (Vnom)(例如 TPS3850G33QDRCRQ1)、则 VIT+(OV) = 3.3*1.04=3.432 V、VIT+(OV) = 3.3* 0.96=3.168V。
我的理解是对的?
如果没有、如何为 不同的感测电压定义 VIT 和 VIT+?
谢谢~
此致、
他在说