This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:超级电容器备用电源- 4A 5V

Guru**** 2811075 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2998, LMR33640, TPS2121, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958443/tps2121-supercap-backup-power-supply---4a-5v

器件型号:TPS2121
主题中讨论的其他器件:LP2998LMR33640TPS61022

您好!

我正在使用超级电容器处理备用电源。
该电源应能够以4A 电流提供5V 电压并持续大约10秒、从而能够完全关闭嵌入式 PC。

当查看出售2.5V 型号的更高容量时、两个串联的超级电容器似乎是该功率级别的最佳方法?
我遇到了这个使用 LP2998作为平衡器的应用手册: https://www.ti.com/tool/PMP9766

LP2998的 SD 通过分压器连接到 Avin、以确保在器件开启之前 Avin 高于2.2V。
不知道这 是否是最佳方法、比较器可能更好?

LMR33640用于将12-24V 转换为5.1V、TPS2121电源多路复用器在 LMR33640掉电时切换到超级电容器电源轨。
和 TPS61022、以便在放电期间将超级电容器轨升压至5V。
在正常运行时、TPS61022的 VIN 电压应达到5.1V、从而无需进行调节、只需通过5.1V 电压即可。

对此类应用有何意见或建议?
PS:TPS2121和 TPS61022封装有点吓人、但似乎找不到任何具有更大(更可行)封装的同类替代产品。

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、  

    您对 TPS2121有什么特别的顾虑吗? TPS2121可用于此应用。 我们没有采用引线式封装的电源多路复用器、它可以支持4A 电流、但 TPS2121是这种情况的理想选择。

    我唯一的意见是、当 VIN1 < VIN2时、此配置将切换到超级电容器备份、因为器件在 VCOMP 模式下运行。 如果要调整发生切换的电压、可以通过 PR1上的分压器任意选择。

    如果您对此有任何疑问、请告诉我、否则、您可以按下绿色按钮。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的反馈!
    对原理图的其余部分有什么看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    我不能说原理图的其余部分,这不是我的专业领域。  

    TPS2121配置正常、这是 VCOMP 模式、它将切换至大于另一个 VIN1/VIN2的任何一种模式。 如果这是您想要的行为、则 TPS2121的这一侧看起来正常

    最好

    Dimitri