This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 采用平衡解决方案的超级电容器调查

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961585/super-capacitor-with-balance-solution-survey

主题中讨论的其他器件:BQ33100

尊敬的 TI 员工:

我有超级 电容器应用需要您帮助我们提供解决方案、谢谢!

功能1是电源转换

电池组工作电压27V (10系列)

电池组切断电压2V

电池组充电电流为20A  

功能2是电池间平衡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们携带的唯一超级电容器管理 IC 是 bq33100、您是否了解过该产品是否适合您的需求?

    此致、

    Wyatt Keller