This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:采用 TPS65218D0的电池备份系统。

Guru**** 2390640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960928/tps65218d0-battery-backup-system-with-tps65218d0

器件型号:TPS65218D0

您好!

我将使用备用电池和纽扣电池。

当 TPS65218D0的电源关闭时、DCDC5和 DCDC6关闭。

我读取 FSEAL 位、它是0b。

 

我在测试过程中发现了一个奇怪的现象。

DCDC5/DCDC6输出和 FSEAL 位在放电后通过在关闭模式中将纽扣电池的两端(+/-)短接读为1b、这是可行的吗?

我不将 FSEAL 位设置为1b。

 

为了在仅由纽扣电池供电时打开 DCDC5和 DCDC6、(在断电模式下)是否必须设置 FSEAL 位?

 

如何将 FESAL 设置为1b 以进行大规模生产?

除了软件、还有其他方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相应的应用程序将关闭2天。 请等待一些额外的时间来回答此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sy Yoon

    SW 是设置 FSEAL = 1b (使用 I2C 写入命令)的唯一方法、如第50页的 TPS65218D0数据表中所示

    "向密码寄存器连续写入[0xB1、0xFE、0xA3]会将 FSEAL 位设置为1。"

     

    [引用 user="SY Yoe"]通过在关闭模式下将币形电池的两端(+/-)短接、DCDC5/DCDC6输出和 FSEAL 位在放电后读取为1b、是否可行?

    将纽扣电池的两端(+/-)短接不是有效的用例。 发生这种情况时、我对 PMIC 内部会发生什么情况没有任何期望。