This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-Q1:RC 引脚连接

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959941/tps40210-q1-rc-pin-connection

器件型号:TPS40210-Q1

大家好、

我看到 RC 引脚连接建议与 RC 引脚本身的绝对最大额定电压相矛盾。

请有人澄清这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wilson、

    VIN 和 RC 之间的电阻器连接正确。 此引脚上的绝对最大额定值可能会误导开发者、但器件会对电容进行充电和放电、因此在正常运行期间不会看到更高的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    欢迎从感恩节回来。

    感谢您的解释。

    话虽如此、在最慢频率下、器件不应对电容器进行过长的充电、使最终电容器电压 达到10V 或更高。

    对于我来说、如果用户使用小电阻和小电容值连接 RC、这可能会带来风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wilson、

    不建议对 RC 引脚上的 R 使用100kOhm 以下的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brigitte。

    非常感谢您的建议。