This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54228:webench 设计

Guru**** 2590130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961244/webench-tools-tps54228-webench-design

器件型号:TPS54228

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

在以下条件下

VIN=6.2V、Vo=5.0V、IO=1.5A

无法通过 webench 创建设计。\n 请告知 我们原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kura、  

    我们将对此进行研究、并将告知您。  

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kura、  

    在这些条件下、您不能使用此器件、因为最大占空比为65%。 您需要增加 VIN 或降低 VOUT。  

    您能否提供相关的支付规格和关注? 我可以将您引导至支持6.2V 输入电压和5V 输出电压的合适器件。  

    谢谢!  

    Tahar