器件型号:ULN2803A
您好!
我们使用 ULN2803A 作为信号开关、我想知道特定批次是否没有问题。
组件的输入由基本微控制器控制、输出在两个电压电平之间切换(一个低电平连接到 GND 引脚、一个高电平40V 连接到每个输出上的上拉电阻)。
我们已经使用此组件多年了,现在面临以下问题:几分钟后,ULN2803A 输出上的40V 电平将降低,并导致电路板在电流上升(40V 下降)后复位。
此问题仅在以下批次号码中的某些商品出现(我猜是批次号码):
91W71NB、91WK28B 和 91WDKDB
在"ULN2803A G4"之前、我可以在芯片上看到这个基准。
以下批次从未出现问题:
82ZE4T4、82ZD6V4和 78WK6N8
91W 批次是否可能有缺陷?
谢谢、
Thomas