This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:无需 TQ Battery Studio 即可进行温度校准

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961510/bq28z610-r1-temperature-calibration-without-tq-battery-studio

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

是否有办法在没有 TI battery studio 的情况下执行温度校准(仅使用 direkt I2C 命令)?

如果是、我可以在哪里找到所有必要的命令/指令?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    您可以使用 TRM 中概述的步骤来手动校准、这是 第11.5节"温度校准"

    或者、如果您使用我在另一篇文章中提到的方法、则可以使用 bqStudio 为一小批监测计取平均值。

    此致、

    Wyatt Keller