This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:温度校准仅用于黄金映像还是用于每个器件?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961505/bq28z610-r1-temperature-calibration-for-golden-image-only-or-for-every-part

器件型号:BQ28Z610-R1

您好!

我们在其中一款产品中使用 bq28z610-R1电量监测计、并立即采取一些生产步骤。

在这样做时出现了这个问题:

根据电量监测计数据表、NTC 上拉电阻具有高容差(14.4... 21.6 Kr)、因此温度精度也是如此。 为了获得更好的温度精度、我们将对"黄金映像"执行温度校准。

现在的问题是:

  • 这对于每个获得"黄金映像"(=一次性温度校准)的电量监测计来说是否足够好?

-或-

  • 我们是否必须根据温度(=多次温度校准)重新校准每个电量监测计

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    通常、大多数客户会校准一批监测计的电压、电流和温度、然后使用平均校准值(如果偏差不是很大)在最终黄金映像中使用、对所有监测计进行编程。 温度精度不像用于监测的电压和电流那样重要。

    此致、

    Wyatt Keller