This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN78000W:输出电压容差

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: PTN78000W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959583/ptn78000w-output-voltage-tolerance

器件型号:PTN78000W

大家好、

你好。

如何计算 PTN78000W 的输出电压容差? 我们的客户还想确定 Rset 电阻器在最坏情况下的输出电压范围、而不是1%、100ppm?

提前感谢您的帮助。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    PTN78000W 的输出电压范围为2.5V 至12.6V、并在数据表第10页中提供。

    为了计算除1%以外的 Rset 电阻器在最坏情况下的输出电压范围、可以求解 Vout 的公式1 (也是数据表的第10页)以得出该范围。

    这是否能回答您的问题?

    请预计感恩节假期会延迟响应时间、下周早些时候我会再回来。

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森

    数据表第3页显示了当设定值电阻器为1%、100ppm/±C 器件时、Ta=25°C 时的设定点电压容差为±2%、在-40...85°C 范围内额外增加了°0.5%、最坏情况下的输出电压变化为±3%。

    当设定点电阻器是20kΩ Ω、0.1%、25ppm/°C 器件时、10...50°C 范围内的最坏情况输出电压变化是多少?

    当设定点电阻器是100kΩ μ F、0.1%、25ppm/°C 器件和301kΩ μ F、1.0%、100ppm/°C 器件的并联组时、在10...50°C 范围内的最坏情况输出电压变化是多少?

    对于这些应用和其他未来的应用、我希望获得第10页等式(1)中常量的容差和温度系数、以便我自己进行数学运算。

    如果您可以回答我的上述问题、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    让我在内部与团队核实、看看我们是否有更多有关您在上面指定的温度范围内的温度变化的数据。

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    如前所述 、±2%容差和 ±3%变化数字包括1% Rset 电阻器。 放置0.1%的 Rset 电阻器将提高容差、但不会直接提高0.9%。 该容差由基准电压的内部容差、其他内部电路和 Rset 容差组成。  

    温度变化不够详细、无法为您提供°C 的变化 它在-40°C 至+85°C 范围内几乎是线性的、但我没有该器件的数据可以确定。

    我需要进行一些挖掘、以查看是否可以在此器件上找到一些详细的验证数据以及公差范围。  

    如果您直接在 jarrigo@ti.com 上向我发送一封电子邮件、看看我是否可以提供一些旧数据和内部容差。

    谢谢、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您离线联系我。 如果您需要其他信息、请告诉我。