This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28051:UCC28051

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28810, UCC28051
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907699/webench-tools-ucc28051-ucc28051

器件型号:UCC28051
主题中讨论的其他器件:UCC28810

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

在尝试进行 WebBench 设计时、激活"Isolated"按钮后、答案是无法实现

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、Excel 设计工具不会为您计算和隔离设计。  我将向 Webench 团队报告、以便他们可以解决问题。

    UCC28810是 一款 PFC 反激式控制器、在以下链接中提供了有关如何执行反激式设计的应用手册。

    我搜索了 TI 网站、找不到用于反激式的 Webench 工具。  我参考的应用手册应指导您进行隔离式 PFC 设计。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    乍一看、这看起来像是在激活"隔离"按钮的情况 下按电流限制、如下所示。

    当前正在分析以验证其是否为有效故障。

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心等待。 我们正在积极努力 验证它是否是有效的故障。

    我们将保持您的最新状态。

    此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Webench 上不存在器件 UCC28051的隔离版本。

    目前、我们正在努力 解决选择隔离选项时出现在故障列表中的器件问题。

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    正如我在之前的回复中所说、Webench 上不提供 UCC28051的隔离式设计、 也不支持通过面板进行隔离式设计。

    由于查询已被寻址,我们将关闭该帖子。

    谢谢、此致、

    Umayal