This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 转换器支持19V-gt;0.6V 输出电压、4A 电流限制

Guru**** 2811655 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54202, TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961465/converter-support-19v--0-6vout-with-4a-current-limit

主题中讨论的其他器件:TPS54202TPS54302

各位专家、您好!

我们是否有解决方案 转换器支持19V->0.6V 输出电压和4A 电流限制? 谢谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是一些支持19Vin-0.6Vo 的建议。

    TPS54202 (H):28V 2A、HS 电流限制典型值为3.2A、LS 电流限制典型值为3A。

    TPS54302/8:28V 3A、具有典型值5A 的 HS 电流限制和典型值4A 的 LS 电流限制。

    BRS、

    年轻