This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9224:寻求用作大功率系统上的高压(~600至800V)控制器、使用电流互感器进行电流感应

Guru**** 2522800 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961276/ucd9224-seeking-to-use-as-a-high-voltage-600-to-800v-controller-on-a-high-power-system-using-current-transformers-for-current-sensing

器件型号:UCD9224
主题中讨论的其他器件:UCD3040

是否有人知道如何这样使用芯片、尤其是因为 Fusion Power Designer 不喜欢400伏以上的输入电压值? 我想知道、在 Fusion 中设计功率级时、将所有器件的电阻降低、然后使用生成的控制系数是否合理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    有关高输入电压用例、请查看 UCD3138xxx 和 UCD3040系列控制器。 谢谢。

    此致、

    Weidong