This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:LM5170 SPICE 模型:逐周期电流限制模式期间的 Vgs 冲突和已编程死区时间冲突

Guru**** 2445210 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953462/lm5170-q1-lm5170-spice-model-vgs-violations-and-programmed-dead-time-violations-during-cycle-by-cycle-current-limiting-mode

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5170

我正在使用 LM5170-Q1瞬态模型在 PSpice 中仿真设计。

此设计用于升压转换器生成用于电磁阀拉入的60V 电源轨。  HV 输出轨上有一个*很大*的电容,在上电时,最初将该轨电压提高到60V 需要几十毫秒的时间。  因此、由于逐周期电流限制、LM5170会提早终止电感器充电周期。  这本身就很好、因为设计应在系统启动后满足持续要求。

注意到的第一个问题:当电感器充电周期由于周期到周期电流限制而终止时、LM5170 SPICE 模型似乎将 HO1下拉至 AGND 而不是 SW1。  这会导致向导通 FET 施加巨大的负 Vgs、这(如果这实际上是 LM5170的工作方式)可能会使 FET 的栅极绝缘完全消失、尤其是在 FET 接近60V 最大电压时(作为参考、我使用的是100V VDS MOSFET、 但 Vgs 的额定电压最大为+/-20V。)

这是建模错误、还是部件的实际行为方式?  根据方框图、高侧驱动电路不显示将 HO1下拉至 AGND 的能力(除非 SW1恰好在那里);它可能应该是将 HO1下拉至 SW1。

第二期:

在这些相同的限流周期内、模型将忽略 RDT 设置的编程死区时间。  我展示了从关闭低侧驱动器到打开导通 FET 的~37ns 死区时间;这不是低侧驱动器实际关闭的足够时间、从而在输出电容器短路时产生了壮观的击穿。  在 这些仿真中、RDT 设置为35K、这应导致~156ns 的死区时间;但此处未强制执行该操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    感谢您使用 LM5170进行设计。  这两种情况似乎都是建模误差、而实际电路的运行方式则不是这样。  我已通知我们的同事研究该模型、看看是否可以很快进行更正。  由于发布过程的原因、这可能还需要一些时间。  

    除此之外、该模型应能够帮助您进行仿真。  由于我们有 EVM、因此您可以直接对其进行测试。  EVM 将升压输出设置为约50V、您可以通过将 R77从2.10k 更改为1.72k、将输出调整为~60V。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    我是否可以假设问题已得到解决?   现在、让我关闭此主题、您可以通过添加新帖子来重新打开它。

    谢谢、

    Youhao