This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250EVM-150:I2C 接口

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ25619, BQ25618, BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961184/bq24250evm-150-i2c-interface

器件型号:BQ24250EVM-150
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ25619BQ25618USB 转 GPIOBQ25616

您好!

bq2425x 似乎无法由 bqStudio 管理。 bq2425x 充电器需要通过 PC 对 HPA172 I2C 至 USB 接口以及适当的驱动器进行编程。

但 HPA172目前在 TI 的在线商店中不可用。

是这样吗? 有人可以为我提供链接吗? 是否有升级到 HPA172、为什么它不再可用?

请告诉我。

谢谢你。

此致。
Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthieu、

    HPA172是 USB 转 GPIO 盒。   EVM 具有独立软件、 您可以从 EVM 工具文件夹下载该软件。   最近发布的具有低 IQ 的 BQ25618或 BQ25619 1.5A 充电器可能更适合(且更具成本效益)。  

    该方框的链接如下:

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    感谢您的回答。

    我一直在关注 BQ25616 (全新)、但尚未了解25618或25619。

    但我会的。

    我计划使用 BQ2425x (独立)、因为我们的应用适用于可拆卸电池:AnyBoot 电池检测非常适合检测电池插入/取出情况。 它符合我们的需求。

    BQ25618或 BQ25619是否具有此类功能?

    感谢你的帮助。

    此致。

    Matt。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    我忘记提一下:我正在寻找一款可检测电池插入/取出情况的独立1S 锂离子/锂聚合物充电器。

    BQ2425x 或 BQ25616似乎适用。 但是、后一个是否会检测电池插入或移除?

    谢谢你。

    此致。
    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    对于 BQ25616 (或任何独立充电器)等独立版本、我看不到它如何能够报告电池缺失情况、即使它采用了愚蠢的算法、除非封装具有另一个引脚。  如果充电被启用、由于 BAT 引脚上的电容器充电/放电/充电和重复、当充电器切换至/退出终端时、STAT 引脚将以一个预计的速率闪烁。  但移除热敏电阻时的 TS 故障可能会首先在 STAT 引脚上报告。  

    一些客户添加了一个机电开关、用于检测何时连接/拆卸电池。

    我们最新的主机控制型充电器没有电池插入/移除功能、例如 BQ2425X、因为我们没有找到一个愚蠢的算法(即、即使数据表中说 AnyBoot 是愚蠢的、但并不是特别在移除热敏电阻并首先触发 TS 故障时)。 当未连接电池且启用充电时、BQ256xx 和相关系列专门以快速率切换充电终止的输入/输出、可根据 BAT 引脚上的电容进行预测。  因此、至少对于 BQ256xx 的主机控制成员而言、编写主机软件来识别电池移除并不是太困难。  请记住、您需要主机 I2C 通信才能查看 BQ2425x AnyBoot 检测结果。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    谢谢你。

    我们的电池不包含 热敏电阻。 因此、我们计划按照 DS 中的建议将 LDO (REGN)->10k -> TS 引脚--> 10k --> GND 接线。

    此致。

    Matt。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    它仅适用于 BQ2425x。  在独立模式下、您将如何确定未连接电池?  您仍需要使用 I2C 来读取寄存器。

    此致、

    Jeff