This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551-Q1:TINA 仿真问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956907/lm51551-q1-tina-simulation-issue

器件型号:LM51551-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5155

您好!

您能帮助我了解错误吗? 我无法在 TINA 中对此进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya Sankhe:

    很遗憾看到您的 LM5155 TINA 模型出现问题。

    您可以发送仿真文件吗? 这样、我就可以检查 仿真在我的计算机上是否正常工作。

    谢谢、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    请查找附加文件。
    e2e.ti.com/.../LM5155_5F00_Q1.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    您是否能够对其进行仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    请解释延迟回复的原因。 我可以观察到与您相同的问题。 当初始值发生更改时、瞬态仿真开始、但在完成仿真之前、我会遇到另一个故障。

    很抱歉,这台设备的专家本周已不在办公室。 我将尝试为您获取一些信息、但可能需要比预期更长的时间。 请放心、您将在下周获得答案。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我能够通过下面的链接运行仿真。  

    www.ti.com/.../snvmbv8

    我建议通过此仿真进行说明、并更改值以满足您的原理图。 这将使您能够启动并运行仿真。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    我能够进行仿真、但 Vout 波形与我在 LM5155评估板上获得的波形不相似。

    我在12欧姆的 CR 负载下获得大约150mV 的纹波(请参阅随附的图像)

    在 TINA 中: 它大约为56mV、Vout 波形与我在评估板上得到的波形没有相似之处。

    TINA 模型是否准确? 您是否可以在结束时验证这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    TINA 模型肯定不会像真实电路那样发生100%的反应。 此外、实际电路中存在 TINA 模型中不存在的寄生元件。 您是否更换了 EVM 上的组件? 如果是、请分享您的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    我没有修改评估板上的任何内容。 我想了解 TINA 仿真模型与实际评估板的精确度。 我知道实际电路中存在寄生元件、但这会产生几乎100mV 的纹波差异吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aditya、

    是的、仿真和 EVM 测量之间可能存在如此大的差异。 在仿真中、ESR 由电容器的 ESL 建模、但不会产生很大影响。 电容器的 ESL 和 ESR 不仅会产生影响、而且电路板的寄生元件也会产生影响、例如走线电阻、层间电容和杂散电感。 这些不是在 TINA 仿真中建模的。

    此外、如何探测 EVM 也很重要。 探针的接地引线必须非常短、建议直接通过 EVM 上的 C18进行探针。 这应提供最精确的纹波测量。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett