This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2596:连接390kOhm +/-5%电阻时的 OVC 阈值电压。

Guru**** 2525770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961455/tps2596-ovc-threshold-voltage-when-390kohm--5-resistor-is-connected

器件型号:TPS2596

大家好、

根据数据表、表1、连接400kOhm 电阻器时、OVC 阈值电压为5.7V (典型值)。   您能否告诉我们在连接390kOhm +/-5%电阻器时阈值电压是多少?

它们需要使用来自 E12系列的电阻器、 390kOhm +/-5%接近400kOhm。

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,北井高桥

    对于接近400k Ω 的电阻值、OVC 阈值将介于 5.54 - 5.83之间、典型值为5.69V。 客户可以使用 EVM 获取确切值、也可以使用软件仿真获取该值的估算值。

    此致

    Kunal Goel