This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:客户情况

Guru**** 2751575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961087/tps61165-customer-condition

器件型号:TPS61165

尊敬的团队:

该器件能否在以下条件下使用?

输入:DC12V
输出:DC27.8V
输出电流:240mA μ A

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个 LED 驱动器、因此它只能控制输出电流。 至于输出电压、它取决于有多少个 LED。

    但是、对于大约28V 和240mA 的12V 输入输出、该器件当然是正确的。

    BR、

    Robin