This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61175-Q1:TPS61175-Q1瞬态 PSPICE 模型无仿真结果

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960885/tps61175-q1-no-simulation-results-for-tps61175-q1-transient-pspice-model

器件型号:TPS61175-Q1

我已经尝试在我自己的电路中将未加密的 PSPICE 模型与我自己的 PSPICE 配合使用、我也尝试使用 TI 的加密模型和电路以及 TI-PSPICE、但结果是一样的。 仿真将运行10分钟以上、表示它已100%完成、仅查找没有结果。 这是后一尝试的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请发布屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是您请求的图像。 但是、我认为我已经确定了问题。 设计的瞬态模型似乎需要实现 EN 控制。 当我尝试将 EN 直接连接到有效应用的 VIN 时、该模型的运行方式不好。 最好在模型中添加注释、以表明明显的相关性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...在 TI 的相关 DSN 文件中实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我们将检查它! 请耐心等待。