请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070 您好!
我想使用 UCC28070创建无桥电路。
不过、我参考参考参考参考设计 TIDA-0130、并使用电阻器+ OPAMP 代替电流互感器进行检测。
(问题1)
即使使用电阻器+ OPAMP 代替电流互感器进行检测、也可以创建无桥电路吗?
(问题2)
如果可以进行上述操作、我想问您 Rsyn 的公式。
下面是我发布的主题。
Rsyn 的公式能否在我计划这次创建的电路中使用与上一个线程的答案相同的公式?
此致、