This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62135:VSEL 引脚

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959248/tps62135-vsel-pin

器件型号:TPS62135

大家好、

我的客户正在考虑使用 TPS62135。 您能支持以下问题吗?

关于 VSEL 引脚。

 如图83所示。 在 d/s 中使用 VSEL 的典型应用显示了如何使用 VSEL 引脚。   R2和 R3 是并联的。 客户希望串联 R2和 R3。 请参阅以下 pptx 文件。 这是可以接受的吗? 您能告诉我是否有使用问题吗?

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPS62135-VSEL-function.pptx

关于 VSEL 引脚、EN 引脚和 MODE 引脚。

这些引脚中是否有内部下拉电阻器?

此致、

山口

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口-圣

    1.这应该可以。 只需确保 R2和 R3的设计提供正确的输出电压即可。 当 VSEL=LOW 时、底部有效电阻为 R2+R3、当 VSEL=HIGH 时、底部有效电阻为 R2。 实施该方案有什么具体原因?

    2.数据表未指定有关这些引脚上的内部下拉电阻器的任何内容。 我需要与团队一起检查、看看是否有内部下拉电阻器。  

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amod-San:

    感谢您的支持。

    关于问题2.您能在11月26日之前回答吗(您的时间)? 因为客户希望在11月27日(日本时间)之前得到答案。 很抱歉让你着急。

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口-圣

    届时我们不太可能有答案、因为大多数人因美国感恩节假期而不上班。 我已与团队进行了联系、以了解他们是否可以查看。 我将在收到更新后通知您。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amod-San:

    如果您有更新、可以告诉我吗?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口-圣

    我再次与团队发生了联系。 尚无更新。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口-圣

    任何 EN、VSEL 或 MODE 引脚上都没有下拉电阻。 请勿将这些引脚中的任何一个保持断开状态。

    谢谢

    模块