This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606:低温效率曲线(航天应用)

Guru**** 2503495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961154/lmzm33606-low-temperature-efficiency-profile-space-application

器件型号:LMZM33606

大家好、我目前正在为与空间相关的应用准备板载计算机的热分析、我们打算将 LMZM33606RLXR 用作我们的主输入 DCDC 转换器。 我的问题与较低温度(~-25C)下的效率曲线有关。 我们的标称功率特性如下:24V 输入,12V 输出,温度范围:(-30C:+10C)。 如果您能分享有关此问题的任何见解、我将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam、您好!

    您可以使用 产品文件夹中提供的 WEBENCH 设计器工具 来帮助仿真此设计。  

    这有助于粗略估算器件在各种条件下的预期性能。  

    随附了24Vin|12Vout|6A|-30C 的设计链接

    请告诉我、您打开此问题是否有任何问题。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jimmy、这正是我想要的!