This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65177A:TPS65177A SW 电阻器

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961221/tps65177a-tps65177a-sw-resistor

器件型号:TPS65177A

大家好、

我打开这一威胁、并让客户在此进行讨论。 客户会添加更多评论。  

客户希望提高 VGL 路径的输出电流、并将 SW 电阻器从2.2ohm 更改为1ohm、但存在振荡问题。 波形如下所示。

您是否知道这是如何发生的并且必须解决它?

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    该电阻器将 SW 节点与更高的电荷泵电容隔离开来、而较小的电阻值确实会产生客户注意到的伪影。 SW 节点上的开关具有较长的上升/下降 时间、即使是较小的电容路径也会引入干扰并使波形退化。 客户可以通过将470nF 飞跨电容器的值增加到1uF 而不是降低该电阻器的值来实现更高的负载电流。

    此致、

    辽卡特