This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:充电参数默认设置

Guru**** 2815205 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25896, BQ25618, BQ24192I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961089/bq25896-charging-parameter-default-setting

器件型号:BQ25896
主题中讨论的其他器件: BQ25618BQ24192I

尊敬的 TI:

在发货前、是否可以设置 BQ25896 IC 的【充电参数默认设置】? 例如:充电电流2.048A 对于我们的系统应用来说太大、我们希望它更低。

BR、

Jason Jhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    【更多信息】

    我们知道可以通过 I2C 接口设置该值、但我们希望有最安全的方法来确保电流不会超过我们在 CPU 控制 BQ25896之前设置的值。 因此、我们希望充电电流设置在获得这些芯片之前更低。

    BR、

    Jason Jhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    默认设置不能更改。 您可以考虑使用默认充电电流为1.024A 的 BQ24192I 或默认充电电流为340mA 的 BQ25618/619。

    谢谢、

    宁。