This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM53602:关于 VOUT 可变外部电路

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM53602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961372/tpsm53602-about-vout-variable-external-circuit

器件型号:TPSM53602

大家好、

 

我们希望在以下条件下通过外部 DAC 更改 TPSM53602的输出电压。

然后、我们想知道合适的外部电阻器值(R1、R2、R3)。

如果您有任何信息和建议、请告诉我们吗?

 

[条件]

VIN=24V

VOUT=2V 至7V

Iout=1A

VDAC=0.2V 至3V

  

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    要使用0.2V 至3V 的 VDAC 电压范围将输出电压从2V 动态更改为7V、请使用以下 R 值:

    r1=k Ω、r210kΩ 2.18kΩ 5.62kΩ Ω、r3=k Ω

    如果您有其他问题、请告诉我这对您有何帮助。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JASon-San、

    感谢您的快速回复。

    请告诉我们一个公式吗?

    我们需要了解  VOUT 的 VDAC 电平。

    -VDAC XXV、VOUT=2V

    -VDAC XXV、VOUT=5V

    -VDAC XXV、VOUT=7V

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hide-san、

    Vout=2V、VDAC=3V

    Vout=5V、VDAC=1.3V

    VOUT=7V、VDAC=0.2V

    VOUT = 2.18kΩ+ 10kΩ 5.62kΩ*[(1V/μ s)+((1V-VDAC)/μ s)]

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JASon-San、

    感谢您的支持和详细信息。

    我知道公式中的"1V"是该器件的典型反馈电压。

    此致、

    隐藏