This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:当 AD 引脚接地时、向 OUT 引脚施加5V 电压

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909895/bq51003-applying-5v-to-out-pin-when-ad-pin-is-grounded

器件型号:BQ51003

我们希望向 BQ51003的 OUT 引脚施加5V 的外部电压。 显然、如果 AD 引脚根据数据表的图38被拉高、但我们的电路将 AD 引脚拉至接地、并且我们无法通过电流板将其拉高、则可以实现这一点。 施加外部5V 电源仅用于测试目的、因此我们可以保证在将外部5V 电源连接到 OUT 引脚时不会向芯片提供无线电源。  

简而言之:假设在这种情况下从未提供无线电源、如果 AD 引脚接地、是否可以向 BQ51003 OUT 引脚施加外部5V 电源?

谢谢、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mark  

    不确定这种情况、有些风险。  

    是否可以将 TS/CTRL 拉为低电平进行此测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于我们的电路、TS/CRTL 通过10k 电阻器接地。 这是否足够或是否需要直接接地?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    '对于我们的电路、TS/CRTL 通过10k 电阻器接地。 这是否足够或是否需要直接接地? "- Bill J -这对正常运行是很好的。  但您需要关闭装置以对输出施加5V 电压。  如果您可以接地、则 TS/CRTL 引脚单元将关闭、并且应该能够对输出施加5V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 总而言之:在我们的电流配置中、有向输出施加5V 电压的风险。 如果 TS/CRTL 接地、则消除了这种风险。  对吧?

    您是否能够量化风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这种情况下运行了一些实验测试、没有发现任何问题。  

    建议对您的产品进行测试、需要注意的事项:

    1) RECT 上的电压是否开始增加。  在大约2.7V (RECT)时、单元将尝试运行。  

    2) 输入电流应小于1mA 且稳定。