This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:设计低压降降降压转换器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MC34063A, LM5163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907551/mc34063a-designing-a-low-drop-out-buck-converter

部件号:MC34063A
主题中讨论的其他器件: LM5163

我的应用需要使用 22-27V 的电源提供0-200mA @ 20V 的电压。 我将使用线性 LDO 稳压器、但该应用需要电池供电、因此节省电流非常重要。  (耗散高达1.4瓦的热量也是一项责任。)  我已根据 MC34063A 数据表(图11)中的降压转换器示例进行了设计、但未意识到输出开关的占空比受限。

是否有办法覆盖占空比限制?  (也许可以下拉计时电容器输入、扩展 Ton 和缩短 Toff?)

事后我认为、"外部 PNP 饱和开关"示例(图6B)可以消除输出开关中的1-1.3V 压降、并为我购买另一个电压输出、即使我不需要额外的电流。  对此有什么想法吗?

是否有更适合此应用的不同器件?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    您可以尝试减小电流感应电阻器和电感器。 但设计是微不足道的。  

    我不是降压转换器方面的专家。 您能否尝试通过 webench 找到合适的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流感应电阻器上的电压未达到限值(300mV)。  我相信、减小电流感应电阻器和电感器只会增加输入纹波电流。  它甚至可能会增加输出开关上的压降。

    Webench 确实提供了多种潜在设计。  大多数产品不提供仿真、或者价格过高和/或独家采购。

    我正在寻找最初提出的三个问题的答案:

    1. 是否有办法覆盖占空比限制?
    2. 是否有任何关于使用"外部 PNP 饱和开关"设计是否会显著降低输出开关的压降的想法?
    3. 是否有更适合此应用的不同器件?

    Webench 在#3上提供了一些帮助。  谢谢你。  遗憾的是、当我尝试 Webench 时、我的第一个选择(LM5163)没有可用的仿真、而第二个选择(LM25010MH/NOPB)在输入电压低于22V 时未能达到仿真中所需的输出电压。

    结论:我仍在寻找答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1.将器件设置为 DCM 可能会覆盖占空比限制。 这就是我建议减小电感器的原因。 DCM 会导致更大的峰值电流。 因此、我建议使用较小的电阻器。

    2.外部 PNP 不能显著降低压降。

    3.我对降压转换器的了解非常少。 我会尝试 MC34063A 是否满足此要求。 同时、您能否创建一个标题为"查找22V~27V 输入至20V 输出的降压转换器"的新帖子。 支持降压转换器的工程师可以建议合适的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    器件无法支持接近 VOUT 的 VIN。 您是否找到了合适的降压转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    我已将输出电压降低至18V、并将感应电阻器从1.0降低至0.68。  虽然不需要更改电阻器即可将检测电压保持在300mV 以下、但它似乎有助于在更高的输出电流下调节输出电压。

    由此产生的设计在高输出电流下仍会失去稳压能力、但它足以满足我的应用需求。  在项目的这一阶段、更改电路板布局以适应未经验证的设计将是最后的选择。  如果我能找到一个性能优于 MC34063A 的"嵌入式"替代产品、 将是最佳选择、但我没有找到任何引脚兼容的器件。

    感谢你的帮助。