This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576:电感器选择

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961065/lm2576-inductor-selection

器件型号:LM2576

大家好、团队、

我的客户正在尝试为 LM2576-ADJ 挑选电感器。

使用 D/S 中的公式、它们分别将 Vin 和 Vout 替换为 min (V)和 Max (V)、并计算出最小值和最大值。

但是、它跨越了 H150和 L100的范围。 您能否告知应使用哪种线圈?

x 轴上的最大负载电流为2.0A

从此处的内部链接中找到详细信息

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    感谢您提供详细信息。 根据 V*us 的计算和电感选择表,在最大负载为2A 时,建议使用100uH 电感器。  

    让客户为此应用选择100uH 电感器。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JASon-San、

    非常感谢您的检查!

    我的客户希望继续使用150uH 电感器、因为他们在之前的设计中已经使用过。

    你认为没关系吗?

    您能否详细说明为何推荐100uH 电感器?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    是的、可以为其应用使用150uH。

    数据表根据 VIN、VOUT、开关频率和负载电流建议电感器值。 它建议在不设计大型电感器的情况下将纹波电流保持在适当水平的值。

    使用稍大的值将是可以的。 它将减少纹波、但在响应快速负载时可能更慢。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JASon-San、

    非常感谢您的及时支持!

    此致、

    Itoh